Ansicht „Portkonfiguration“

Mithilfe der Ansicht
Portkonfiguration
konfigurieren Sie die Port-Grundeinstellungen der mit dem Switch verbundenen Geräte. Über diese Einstellungen legen Sie fest, wie Daten zwischen dem Switch und dem mit dem Switch verbundenem Gerät gesendet und empfangen werden. In dieser Ansicht können Sie:
  • Den Port aktivieren.
  • Auswählen, ob der Port und das Gerät sowohl die Verbindungsgeschwindigkeit als auch den Duplexmodus automatisch aushandeln sollen.
  • Die Portgeschwindigkeit und den Duplexmodus auswählen.
TIPP:
Sie können den Port nur konfigurieren, wenn das Gerät online ist. Die meisten der Informationen werden nur angezeigt, wenn das Gerät online ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal