Ansicht „Port-Schwellenwerte“

Mithilfe der Ansicht
Port-Schwellenwerte
stellen Sie für jeden aktiven Port die Schwellenwerte für den ein- und ausgehenden Broadcast-, Unicast- und Multicast-Datenverkehr ein. Diese Grenzwerte helfen Ihnen bei der Bestimmung akzeptabler Leistungsstufen.
Wenn ein unerwünschtes Netzwerkereignis auftritt und der Schwellenwert überschritten wurde, wird an zwei Stellen der Wert „Ja“ angezeigt:
  • In der entsprechenden Spalte der Ansicht
    Portstatus
  • Für den Parameter
    Datenverkehrsschwellenwert an allen Ports überschritten
    in der Ansicht
    Switch-Status
    TIPP:
    Konfigurieren Sie die Einstellungen der Port-Schwellenwerte im Online-Modus. Die meisten der Informationen werden nur angezeigt, wenn das Gerät online ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal