Ansicht „Input Events“ (Eingangsereignisse)
Die Ansicht „Input Events“ (Eingangsereignisse) zeigt eine Übersicht der
Konfigurationswerte für alle Eingangsereignisse an. Sie können bestimmte Tasks nur
ausführen, wenn das Projekt online ist.
Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld „Device Definition“
(Gerätedefinition) den Verbindungstyp „Data with Events“ (Daten mit Ereignissen)
auswählen. Siehe auch Device Definition (Gerätedefinition).
WICHTIG:
Sie können Ereignisse nicht in der Ansicht „Input Events“ konfigurieren. Die in
dieser Ansicht angezeigten Parameter sind schreibgeschützt.
Zum Konfigurieren von Ereignissen müssen die Ereignisausgangs-Tags verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisausgangs-Tags – Definitionen.
Ansicht „Input Events“ (Eingangsereignisse) – Beispiel

Rückmeldung geben