Modulkonfiguration
Vor der Konfiguration Ihres E/A-Moduls müssen Sie ein Studio 5000 Logix
Designer-Anwendungsprojekt für die Logix 5000-Steuerung erstellen, die das E/A-Modul
verwaltet. Das Projekt enthält Konfigurationsdaten für das Modul.
Die Anwendung Studio 5000 Logix Designer überträgt das Projekt während des
Programm-Downloads an die Steuerung mit Verwaltungsrechten. Anschließend werden die
Daten über das EtherNet/IP-Netzwerk an die E/A-Module übertragen.
Die E/A-Module können sofort nach Erhalt und Anwendung der Konfigurationsdaten in Betrieb
genommen werden.
Rückmeldung geben