FactoryTalk Optix-Anwendung importieren

Verschieben Sie die Datei auf das Zielgerät und führen Sie dann die Datei aus, um eine exportierte
FactoryTalk Optix-Anwendung
bereitzustellen.
  1. So importieren Sie eine
    FactoryTalk Optix-Anwendung
  2. Verschieben Sie die exportierten Dateien auf das Zielgerät.
    Schließen Sie beispielsweise das USB-Laufwerk mit der exportierten Anwendung am Zielgerät an.
  3. Führen Sie auf dem Zielsystem
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    aus:
    • Doppelklicken Sie auf den
      Windows®
      -Zielgeräten im Ordner
      FTOptixApplication
      auf
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Bei Linux-Zielgeräten führen Sie im Terminal Folgendes aus:
      1. Geben Sie
        cd
        FTOptixApplication
        ein, um zum Verzeichnis
        FTOptixApplication
        zu navigieren.
      2. Geben Sie
        sudo chmod +x FTOptixRuntime
        ein, um die Laufzeit ausführbar zu machen.
      3. Geben Sie
        sudo chmod +x openssl
        ein, um die OpenSSL-Bibliothek ausführbar zu machen.
      4. Geben Sie
        ./FTOptixRuntime
        ein, um die Anwendung auszuführen.
    • Rufen Sie bei
      OptixPanel
      die Weboberfläche auf und wählen Sie dann
      Importieren
      unter
      Anwendung von USB laden
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal