FactoryTalk Optix-Anwendung exportieren

Exportieren einer
FactoryTalk Optix-Anwendung
für die Bereitstellung der Anwendung auf Zielgeräten ohne Netzwerkzugriff. Um die Anwendung zu exportieren, geben Sie die Plattform an, auf der die exportierte Anwendung bereitgestellt wird.
  1. Wählen Sie den Pfeil neben
    Speichern
    und wählen Sie dann
    Exportieren
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    .
  2. Wählen Sie die Plattform des Zielgeräts aus:
    • Windows x86 64 Bit
      . Exportieren Sie den Hauptprojektordner mit allen Ordnern und Anwendungsdateien zur Bereitstellung auf einem beliebigen Windows-Computer.
    • Ubuntu 22.04 x86 64 Bit
      . Exportieren Sie den Hauptprojektordner mit allen Ordnern und Anwendungsdateien für die Bereitstellung auf einem Zielgerät mit einem Ubuntu-Betriebssystem.
    • OptixPanel/Eingebettetes Edge-Computing
      . Exportieren Sie die Anwendung zur Bereitstellung in einem Optix-Bereich. Wenn Sie diese Option auswählen, füllen Sie die optionalen Felder aus:
      • Passwort
        . Geben Sie ein optionales Passwort für das exportierte Projekt ein. Beim Importieren der Anwendung auf das Zielgerät werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.
      • Projekt auf Gerät verschlüsseln
        . Verschlüsselt das Projekt im Optix-Bereich.
      • Quellprojekt auf Gerät herunterladen
        . Lädt das exportierte Projekt in den Optix-Bereich herunter.
    • ThinManager
      . Exportiert die Anwendung zur Verwendung in ThinManager. Die resultierende ZIP-Datei enthält sowohl die Anwendung als auch das Ubuntu-Betriebssystem. Exportieren Sie die Anwendung für die Bereitstellung auf ein Thin-Client-Gerät mit der Thin Manager-Software.
  3. Geben Sie unter
    Speicherort
    den Ordnerpfad ein, in dem die
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    gespeichert werden soll, oder navigieren Sie zu dem Ordner, um ihn auszuwählen.
    NOTIZ: Ein Ordner kann nur eine
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    enthalten. Jede
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    muss einen eigenen Ordner haben.
  4. Klicken Sie auf
    Exportieren
    .
  5. Wenn die Anwendung bereits im angegebenen Ordner vorhanden ist, wählen Sie
    OK
    , um die Anwendung zu überschreiben, oder auf
    Abbrechen
    , um einen anderen Ordner anzugeben.
    Während des Exports der
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    wird ein Fortschrittsfenster angezeigt. Sobald der Export abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, dass die
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    erfolgreich an den angegebenen Speicherort exportiert wurde.
  6. Öffnen Sie für OptixPanel/Eingebettete Edge-Computing- und ThinManager-Plattformen den Ordner, der die Anwendung enthält, indem Sie auf den Link in der Meldung klicken.
    Die ZIP-Datei mit der Anwendung wird im angegebenen Pfad angezeigt.
Während des Exports der
FactoryTalk Optix-Anwendung
wird ein Fortschrittsfenster angezeigt. Nach Abschluss des Exports wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie darüber informiert, dass die
FactoryTalk Optix-Anwendung
erfolgreich in den angegebenen Speicherort exportiert wurde.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal