Probleme mit Anwendungen beheben, die unerwartet geschlossen werden

Analysieren Sie
FactoryTalk Optix Runtime
Protokolldateien, um mehr über Probleme zu erfahren, die dazu führen, dass
FactoryTalk Optix-Anwendungen
unerwartet geschlossen werden.
WICHTIG:
Rockwell Automation
übernimmt keine Verantwortung für Software von Drittanbietern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf deren Leistung, Sicherheit, Updates oder Kompatibilität mit unseren Produkten.Jegliche Nutzung von Drittanbieter-Software erfolgt auf eigenes Risiko. Des Weiteren bieten wir für diese Software weder Support noch Gewährleistungen oder Garantien an. Benutzer sollten sich an die jeweiligen Drittanbieter wenden, um Unterstützung und Lizenzbedingungen zu erhalten.
  1. So beheben Sie Probleme mit Anwendungen, die unerwartet geschlossen werden
  2. Geben Sie
    docker exec -it
    container_name
    bash
    im Terminal ein, um auf die ausgeführte Containershell zuzugreifen.
    container_name
    Name des Containers.
    TIPP: Sie können
    Docker
    -Container durch Eingabe von
    docker ps -a
    in das Terminal auflisten.
  3. Geben Sie
    cd /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/
    ein.
  4. Geben Sie
    ls
    ein, um Protokolldateien aufzulisten.
  5. Geben Sie
    cat
    log_file
    ein, um die Protokolldatei zu untersuchen und nach Problemen zu suchen.
    log_file
    FactoryTalk Optix Runtime
    -Protokolldatei. Beispiel:
    FTOptixRuntime.1.log
    .
    TIPP:
    FactoryTalk Optix Runtime
    rotiert Protokolle. Überprüfen Sie die aktuellste Protokolldatei. An die neueste Protokolldatei wird die höchste Nummer angehängt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal