FactoryTalk Optix-Anwendung in einem Docker-Container ausführen
Stellen Sie eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
in einem ausgeführten Docker®
-Container mit FactoryTalk Optix Runtime
bereit.
WICHTIG:
Rockwell Automation
übernimmt keine Verantwortung für Software von Drittanbietern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf deren Leistung, Sicherheit, Updates oder Kompatibilität mit unseren Produkten.Jegliche Nutzung von Drittanbieter-Software erfolgt auf eigenes Risiko. Des Weiteren bieten wir für diese Software weder Support noch Gewährleistungen oder Garantien an. Benutzer sollten sich an die jeweiligen Drittanbieter wenden, um Unterstützung und Lizenzbedingungen zu erhalten.Voraussetzungen
- So führen Sie eine FactoryTalk Optix-Anwendung in einem Docker-Container aus
- Geben Sie im Terminaldocker run --publishein.external_port:internal_port--interactive --namecontainer_nameimage_name[--restart unless-stopped ftoptix-updateservice] [-elicense_key] [-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_name]ParameterParameterWichtigkeitBeschreibung--publishexternal_port:internal_port--interactiveErforderlichOrdnet Ports zu.
- external_port
- Ein unbenutzte und auf der Maschine verfügbarer Port, auf dem dasDocker-Image ausgeführt wird.
- internal_port
- (nur für Anwendungen mit grafischer Benutzeroberfläche) Der EigenschaftswertPortdes Web-Präsentationsmoduls vonFactoryTalk Optix Studio.
--namecontainer_nameErforderlichDer Name für den auszuführendenDocker-Container.image_nameErforderlichName desDocker-Images, das imDocker-Container ausgeführt werden soll.TIPP: Sie können die verfügbarenDocker-Images überprüfen, indem Siedocker imagesin das Terminal eingeben.--restart unless-stopped ftoptix-updateserviceOptionalStarten Sie denDocker-Container automatisch neu, wenn dasFactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienstnicht funktioniert.-elicense_keyOptionalIhrFactoryTalk Optix-Anspruchslizenzschlüssel.WICHTIG: Wenn Sie den Anspruchslizenzschlüssel nicht angeben, wird die Ausführung derFactoryTalk Optix-Anwendungnach 120 Minuten beendet.-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_nameOptionalFühren Sie denDocker-Dienst im Hintergrund aus und binden Sie den Anwendungsordner an einen lokalen Ordner, um die zurFactoryTalk Optix-AnwendungLaufzeit vorgenommenen Änderungen beizubehalten.- local_folder
- Ordner auf einem lokalen Volume, an das der Anwendungsordner gebunden werden soll.
- app_name
- Name derFactoryTalk Optix-Anwendung.
Rückmeldung geben