Änderungen pushen

Pushen von übernommenen Projektänderungen aus lokalen Repositorys in Remote-Repositorys.
TIPP:
Wenn Änderungen gepusht werden sollen, wird in der Statusleiste die Meldung
Lokale Änderungen sind für den Push-Vorgang verfügbar
angezeigt. Das
Zu Remote pushen
-Symbol zeigt eine blaue Zahl, die die Anzahl der zu pushenden Commits darstellt, an.
Wenn Sie Änderungen in das Remote-Repository pushen, muss das Projekt synchronisiert werden. Andernfalls werden Sie aufgefordert, es vom Remote-Repository zu pullen und die Konflikte zu beseitigen. Wenn Änderungen gepullt werden sollen, wird in der Statusleiste die Meldung
Lokale und Remote-Änderungen für Push- und Pull-Vorgang verfügbar
angezeigt. Das
Von Remote pullen
-Symbol zeigt dann eine blaue Zahl, die die Anzahl der zu pullenden Commits darstellt, an.
Voraussetzungen
Konfigurieren Sie Ihre Benutzeridentitäten für Versionskontrollanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter Versionskontrolle konfigurieren.
  1. Änderungen pushen
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Zu Remote pushen
    aus.
  3. (Optional) Wenn Sie das erste Mal Änderungen von Ihrem lokalen Projekt pushen möchten, jedoch noch kein Remote-Repository mit dem Projekt verknüpft ist, konfigurieren Sie in
    Zu Remote pushen
    ein Remote-Repository:
    1. Identität
      . Wählen Sie Ihre Identität aus. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzeridentität hinzufügen.
    2. Eigentümer/Gruppe
      . Hier wählen Sie den Besitzer oder die Gruppe des Repositorys aus. Das kann entweder Ihre Identität oder eine der Gruppen sein, bei denen Sie Mitglied sind.
    3. Privat
      . Diese Option wählen Sie zur Erstellung eines privaten Repositorys aus, das nur vom ausgewählten Besitzer oder der Gruppe mit einem Projekt verknüpft werden kann.
    4. Öffentlich
      . Diese Option wählen Sie zur Erstellung eines öffentlichen Repositorys aus, das von anderen Besitzern und Gruppen mit einem Projekt verknüpft werden kann.
    5. URL
      . Zeigt die URL des Repositorys basierend auf den ausgewählten Einstellungen an.
      TIPP: Wählen Sie
      Kopieren
      aus, um die angezeigte URL für das Repository in die Zwischenablage zu kopieren.
    6. Wählen Sie
      Zu Remote pushen
      aus, um das Remote-Repository auf dem Server zu erstellen.
    Beim Pushen in das Repository wird eine Meldung angezeigt, die einen Link zur URL für das Repository enthält. Wählen Sie den Link aus, um das Repository zu öffnen.
    TIPP: Wenn Sie bei der Angabe des Repositorys die Option
    Kopieren
    nach
    URL
    ausgewählt haben, können Sie die kopierte URL auch in einen Browser einfügen, um das Repository zu öffnen.
Die Änderungen werden in das Repository gepusht und in der Statusleiste wird
Projekt synchronisiert
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal