Bildschirmschoner konfigurieren

Konfiguration eines Bildschirmschoners für das Ausblenden der Anwendungsschnittstelle nach einer bestimmten Inaktivitätszeit.
  1. Konfiguration eines Bildschirmschonerobjekts:
    1. Für die Erstellung eines Bildschirmschoners fügen Sie zuerst ein Rechteck oder einen anderen Container hinzu und konfigurieren dann die untergeordneten Objekte.
      Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekte.
    2. Wählen Sie in
      Projektansicht
      das Bildschirmschonerobjekt aus und legen Sie in
      Eigenschaften
      die folgenden Werte fest:
      • Sichtbar
        . Setzen Sie diesen Wert auf
        Falsch
        .
      • Sichtbar bei Anklicken
        . Setzen Sie diesen Wert auf
        Wahr
        .
    3. Wählen Sie in
      Ereignisse
      neben
      MouseDown-Ereignis
      die Option
      Add
      und danach
      Befehle
      Variablenbefehle
      Variablenwert festlegen
      aus.
    4. Wählen Sie unter
      Eingabeargumente
      in
      VariableToModify
      die Option
      Knoten auswählen
      und anschließend die Eigenschaft
      Sichtbar
      des Bildschirmschonerobjekts aus.
    5. Setzen Sie
      Wert
      auf
      Falsch
      .
    6. Vergewissern Sie sich, dass sich das Bildschirmschonerobjekt in der höchsten Z-Ebene befindet, indem Sie es in
      Projektansicht
      an den unteren Rand des Containers ziehen.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus und suchen Sie dann nach
    Idle Timeout
  3. Für die Anzeige des Bildschirmschoners ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Leerlauftimeout
    direkt in
    MainWindow (type)
    bzw. den Bildschirm in
    Projektansicht
    .
    Weitere Informationen zu den Bildschirmen finden Sie unter Bildschirm.
  4. Wählen Sie in
    Bibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  5. Wählen Sie in
    Projektansicht
    die Option
    IdleTimeoutLogic
    aus und legen Sie in
    Eigenschaften
    die folgenden Werte fest:
    • Aktiviert
      . Auf
      Wahr
      setzen
    • Dauer
      . Legen Sie den Leerlauftimeout fest.
  6. Erweitern Sie in
    Projektansicht
    die importierte
    IdleTimeoutLogic
    und wählen Sie dann
    OnTimeout
    aus.
  7. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    im Wert
    OnTimeout
    die Option
    Edit
    und anschließend
    Befehle
    Variablenbefehle
    Variablenwert festlegen
    aus.
  8. Wählen Sie unter
    Eingabeargumente
    in
    VariableToModify
    die Option
    Knoten auswählen
    und anschließend die Eigenschaft
    Sichtbar
    des Bildschirmschonerobjekts aus.
  9. Setzen Sie
    Wert
    auf
    Wahr
    .
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ScreenSaver.zip.
TIPP: Sie können einen Anmeldebildschirm erstellen, der nach der automatischen Abmeldung angezeigt wird. Ein Beispiel-Anmeldebildschirm kann ein zunächst ausgeblendetes Rechtecksobjekt enthalten, das sich an die Größe des Hauptfensters anpasst und bei dem
Sichtbarkeit
auf
Falsch
gesetzt ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal