Bildschirm
Verwenden Sie Bildschirme, um Objekte zu gruppieren, die eine bestimmte Schnittstelle bilden.
Bildschirmtypen und Instanzen
Um ein Projekt optimal zu pflegen, erstellen Sie Bildschirm-Objekttypen und verwenden Sie diese dann mit Bereichsladern oder Navigationsbereichen. Auf diese Weise können Sie alle Instanzen von Bildschirmen ändern, indem Sie den übergeordneten Bildschirmtyp bearbeiten.
Bildschirme-Ordner
Rockwell Automation
empfiehlt die Erstellung von Bildschirmtypen im Ordner der Projektansicht
. Sie können Bildschirmtypen auch in verschiedenen Knoten Ihres Projekts anlegen, zum Beispiel im Ordner Benutzeroberfläche.Jedes neue Projekt enthält einen leeren Ordner
Bildschirme
.
TIPP:
Wenn das Projekt keinen Ordner
Bildschirme
hat, finden Sie weitere Informationen hierzu unter Bildschirm-Ordner hinzufügen.screen
Rückmeldung geben