Projekt speichern
Sie können ein Projekt oder eine Optix-Vorlage lokal, in einem versionskontrollierten Repository, auf einem Netzwerklaufwerk oder einem Wechseldatenträger speichern.
- Projekte können Sie mit einer der folgenden drei Methoden speichern:
- Wählen Sie über die Symbolleiste die OptionSpeichern.Das Projekt wird an demselben Ort gespeichert, an dem Sie es geöffnet haben.
- Wählen Sie in der Symbolleiste den Abwärtspfeil nach
aus, wählen Sie
Speichern unterund dannProjekt speichern unteraus. Speichern Sie anschließend das Projekt entweder als Projekt oder als Optix-Vorlage:- Name. Geben Sie hier den neuen Namen ein.
- Als Typ speichern. Wählen Sie entwederOptix-Projektaus, um das Projekt mit der Dateierweiterung optix zu speichern, oderOptix-Vorlagefür die Speicherung des Projekts mit der Dateierweiterung .optixt.
- Speicherort. Geben Sie hier den Speicherort für die Speicherung des Projekts bzw. der Optix-Vorlage ein.TIPP: Der Speicherort für die Speicherung einer Vorlage ist schreibgeschützt. Alle Vorlagen sind unter C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates gespeichert und ihr Name beginnt mit template_.
- (Optional) Wählen Sie zum Verschlüsseln von Projekt- oder Optix-Vorlagekennwörtern, benutzerdefinierten Objekten mit dem DatentypPasswordundYAML-Dateien, die das Projektinformationsmodell darstellen, die Option nebenVerschlüsselungsmodus für Geheimnisseaus, und wählen Sie dann fürVerschlüsselung von Geheimnissen für neue Projekteeine der folgenden Optionen aus:
- Remote-Schlüsselspeicher. Verschlüsselt Projektgeheimnisse mithilfe eines Remote-Schlüsselspeichers. Sie müssen beiFactoryTalk Hubangemeldet und Mitglied einer relevanten Organisation sein.
- Vom Benutzer bereitgestelltes Passwort. Verschlüsselt Projektgeheimnisse mit einem Passwort.
TIPP: Weitere Informationen zur Verschlüsselung von Geheimnissen und zur standardmäßigen Projektverschlüsselung für neue Projekte finden Sie unter Verschlüsselung von Projektgeheimnissen und Optionen einstellen. - Wählen SieOKaus.
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus.Das Projekt wird gespeichert und ein Commit an die Versionskontrolle des lokalen Repository durchgeführt. Wenn Sie zum ersten Mal Projektänderungen übernehmen, wird ein Git-Repository für das Projekt initialisiert.
repository
network drive
removable drive
Rückmeldung geben