Verschlüsselung von Projektgeheimnissen
Verschlüsseln von Projektgeheimnissen oder Verwenden eines Passworts, das lokal in Projektdateien gespeichert ist.
Anforderungen
Verschlüsseln Sie Projektgeheimnisse beim Erstellen eines Projekts. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt erstellen.
Verschlüsselungsumfang
FactoryTalk Optix
:- Verschlüsselt Kennwörter in Projekten.
- Verschlüsselt benutzerdefinierte Objekte mit dem Datentyp „Password“.
- Ersetzt in denYAML-Projektdateien, die das Informationsmodell des Projekts darstellen,Value-Knoten mitSecretValue-Knoten durch verschlüsselte Textwerte.
Projekte mit verschlüsselten Geheimnissen
FactoryTalk Optix
handhabt verschlüsselte Projekte auf verschiedene Art und Weise:- Wenn Sie ein Projekt mit verschlüsselten Geheimnissen öffnen und keinen Zugriff auf die Organisation haben, die zum Erstellen des Projekts verwendet wurde, oder Sie ohne Angabe eines Benutzerpassworts fortfahren, werden alle Projektgeheimnisse gelöscht.
- Wenn Sie ein verschlüsseltes Projekt als unverschlüsseltes Projekt speichern, werden alle Geheimnisse entfernt.TIPP: Passwörter für Benutzerkonten in Projekten gelten nicht als Geheimnisse und werden nicht mit dem FactoryTalk Hub-Schlüssel verschlüsselt. Passwörter für Benutzerkonten in Projekten werden mithilfe eines Hash-Algorithmus sicher gespeichert.
- Bei der Bereitstellung eines verschlüsselten Projekts auf einem unverschlüsselten Client wird eine Warnmeldung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Projektverschlüsselung auf einem Zielgerät.
- Beim Einfügen eines Objekts aus einem verschlüsselten Projekt in ein unverschlüsseltes Projekt werden die Geheimnisse frei gelassen.
- Beim Hinzufügen eines Objekts zu den Vorlagenbibliotheken in einem verschlüsselten Projekt werden die Geheimnisse frei gelassen.
- Das Einfügen eines Passworts in die Zwischenablage als Text ist in verschlüsselten Projekten deaktiviert.
encryption
Rückmeldung geben