Optix-Vorlage bearbeiten

Damit jedes neue mit der Vorlage erstellte Projekt den überarbeiteten Inhalt der geänderten benutzerdefinierten Optix-Vorlage enthält, öffnen Sie die Optix-Vorlage und ändern anschließend deren Inhalt.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Projekt
    .
    Die Startseite wird geöffnet.
  2. Öffnen Sie die Optix-Vorlage auf eine der folgenden Weisen:
    • Aktuelle Vorlage. Wählen Sie zur Auswahl der zu öffnenden Vorlage entweder
      Startseite
      oder
      Öffnen
      und danach
      Aktuell
      aus.
    • Remote-Vorlage. Wählen Sie zur Auswahl der zu öffnenden Vorlage entweder
      Öffnen
      und danach
      Remote
      aus oder geben Sie zur Auswahl einer Remote-Optix-Vorlage sowohl die
      Remote-URL
      als auch den
      Speicherort
      ein.
    TIPP: Weitere Informationen darüber, wie Sie Optix-Vorlagen auf Client-Geräten emulieren können, finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
  3. Ändern Sie den Inhalt der Optix-Vorlage.
  4. Speichern Sie die Optix-Vorlage mit:
    • Demselben Namen. Wählen Sie über die Symbolleiste die Option
      Speichern
      .
    • Mit einem anderen Namen:
      1. Name
        . Geben Sie hier den neuen Namen der Optix-Vorlage ein.
      2. Als Typ speichern
        . Wählen Sie
        Optix-Vorlage (*.optixt)
        aus.
      3. Speicherort
        . Der Speicherort für Vorlagen ist schreibgeschützt.
        TIPP: Optix-Vorlagen werden in
        C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
        gespeichert. Dem Namen von Optix-Vorlagen wird
        FTOptix_template_
        vorangestellt.
      4. (Optional)
        Versionskontrolle verwenden
        . Wählen Sie diese Option für die Verfolgung der am Projekt durchgeführten Änderungen aus und speichern Sie es in einem Git-Repository.
      5. (Optional)
        Geheimnisse verschlüsseln
        . Wählen Sie diese Option für die Verschlüsselung der in den Projekten enthaltenen vertraulichen Daten aus.
      6. Wählen Sie
        OK
        aus.
    • Derselbe Name und an die Repository committet. Wählen Sie in der Symbolleiste
      Speichern
      Speichern und übernehmen
      aus.
  5. Zum Schließen der Optix-Vorlage wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Projekt
    und danach auf der Startseite
    Projekt schließen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal