Optix-Vorlage erstellen

Erstellung einer Optix-Vorlage, die alle Standardinhalte für auf die Vorlage basierende Projekte enthält. Sie können eine Optix-Vorlage aus einem vorhandenen Projekt erstellen.
  1. Fügen Sie den Inhalt hinzu, der als Standardinhalt in jedem Projekt erscheinen soll, das mit der Vorlage erstellt wird.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste den Abwärtspfeil nach
    Speichern
    und wählen Sie
    Speichern
    Speichern unter
    .
  3. Geben Sie in
    Projekt speichern unter
    Folgendes an:
    • Name
      . Geben Sie hier den neuen Namen der Vorlage ein.
    • Als Typ speichern
      . Wählen Sie
      Optix-Vorlage (*.optixt)
      aus.
    • Speicherort
      . Der Speicherort für Optix-Vorlagen ist schreibgeschützt.
      TIPP: Optix-Vorlagen werden in
      C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      gespeichert. Dem Namen der Vorlage wird
      FTOptix_template_
      vorangestellt.
    • (Optional)
      Versionskontrolle verwenden
      . Wählen Sie diese Option für die Verfolgung der am Projekt durchgeführten Änderungen aus und speichern Sie es in einem Git-Repository.
    • (Optional)
      Geheimnisse verschlüsseln
      . Wählen Sie diese Option für die Verschlüsselung der in den Projekten enthaltenen vertraulichen Daten aus.
  4. Wählen Sie
    OK
    aus.
    Zur Anzeige der neuen Optix-Vorlage scrollen Sie bei Bedarf nach rechts. Der einzigartige benutzerdefinierte Vorlagenname wird in
    Neues Projekt
    auf einer Kachel oben angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal