Ausdrucksauswerter

Berechnen Sie das Ergebnis eines Ausdrucks mit Ganzzahlen, Dezimalzahlen, numerischen Variablen, Zeichenfolgenvariablen für Zeichenfolgenvergleiche, arithmetischen und booleschen Operatoren oder einer Reihe von Funktionen.

Eigenschaften

Eigenschaft
Beschreibung
Ausdruck
Der zu berechnende Ausdruck.
Um dem Ausdruck Variablen hinzuzufügen, geben Sie fortlaufende Zahlen oder eindeutige Zeichenfolgen ein, die mit
#
in geschweiften Klammern
{}
beginnen. Geben Sie z. B.
{0}
und dann
{1}
später im Ausdruck ein. Füllen Sie die Felder
{#}
Dynamischer Link
, die jeder Variablen entsprechen.
Der Ausdruck kann eine unbegrenzte Anzahl von korrekt geöffneten und geschlossenen Klammern
{}
enthalten.. Wenn der Ausdruck nicht der korrekten Syntax folgt, führt der Konverter die Berechnung nicht durch.
Modus
Die Richtung des dynamischen Links:
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.
  • Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.

Quelle

Eine oder mehrere Variablen, identifiziert durch:
{
index_number
}
-Platzhalter
Progressive Ganzzahl gleich oder größer als Null. Zum Beispiel
{1}
{#
placeholder_identifier
}
-Platzhalter
String mit vorangestelltem
#
. Zum Beispiel
{#speed}
TIPP: Verwenden Sie eine beliebige Kombination von Platzhaltern in beliebiger Reihenfolge. Verwenden Sie eine beliebige Anzahl von Platzhaltern in dem Ausdruck.

Literale

  • Boolesch.
  • Ganzzahlen.
  • Dezimalzahlen, wobei das Dezimaltrennzeichen ein Punkt sein muss.
  • Hexadezimale Zahlen mit dem Präfix
    0x
    .
  • Text, z. B. eine Zeichenfolge, die durch doppelte Anführungszeichen begrenzt ist.
    TIPP: Doppelte Anführungszeichen, die zweimal wiederholt werden (
    ""
    ), werden als Escape-Sequenz interpretiert.
  • Datum und Uhrzeit. Beispiel:
    2017-06-28T15:26:06.0790910
    .

Operatoren

Kategorie
Operator
Assoziativität
Kommentare
Unär
Unäres Minus:
-
Bitweise NICHT:
~
Cast-Operator:
(type)
Von rechts nach links
Der Cast-Operator
(type)
gilt für alle numerischen Datentypen und nur für Boolesch.
Multiplikativ
*
,
/
,
%
Von links nach rechts
Additiv
+
,
-
Von links nach rechts
Verschieben
<<
,
>>
Von links nach rechts
Verschiebe- und Vergleichsoperatoren gelten für diese Datentypen:
  • Numeric
  • DateTime
  • Duration
Vergleich
<
,
<=
,
>
,
>=
Von links nach rechts
Gleichheit
==
,
!=
Von links nach rechts
Gleichheitsoperatoren gelten für diese Datentypen:
  • Numeric
  • DateTime
  • Duration
  • String
  • LocalizedText
Bitweises AND, XOR, OR
&
,
^
,
|
Von links nach rechts
Logisches UND
&&
Von links nach rechts
Logisches OR
||
Von links nach rechts

Datentypen

Datentypkonventionen im Ausdrucksauswerter:
  • Literale Ganzzahlen sind Int32.
  • Dezimale Literale sind Double.
  • Numerische Werte werden als Int32 betrachtet.
  • Die Literale Wahr und Falsch werden als Boolean interpretiert.
  • Der /-Operator gibt immer einen Double-Wert zurück.
  • Der %-Operator erzeugt eine Ausnahme, wenn eine Division durch Modulo Null stattfindet.
  • Der %-Operator akzeptiert Float- und Double-Operanden.
  • Alle Funktionen geben einen Double-Wert zurück, mit Ausnahme von sign, das einen Int32-Wert zurückgibt.
Der
type
der unären Cast-Operatoren kann diese Datentypen annehmen:
  • bool, Boolean
  • sbyte, SByte
  • short, Int16
  • int, Int32
  • long, Int64
  • byte, Byte
  • ushort, UInt16
  • uint, UInt32
  • ulong, UInt64
  • float, Float
  • double, Double
Operatoren, die auf bestimmte Datentypen angewendet werden:
Operator
Operand1
Operand2
Beschreibung
Plus
DateTime
Ganzzahl
Operand2
wird als Millisekunden interpretiert.
Plus
Ganzzahl
DateTime
Operand1
wird als Millisekunden interpretiert.
Plus
DateTime
TimeZone (Struct)
Operand2
wird als Minuten interpretiert (TimeZone.Offset).
Plus
TimeZone (Struct)
DateTime
Operand1
wird als Minuten interpretiert (TimeZone.Offset).
Plus
TimeZone
Ganzzahl
Operand1
wird als Minuten interpretiert (TimeZone.Offset).
Operand2
wird als Minuten interpretiert.
Plus
Ganzzahl
TimeZone
Operand1
wird als Minuten interpretiert.
Operand2
wird als Minuten interpretiert (TimeZone.Offset).
Minus
DateTime
Ganzzahl
Operand2
wird als Millisekunden interpretiert.
Minus
DateTime
TimeZone (Struct)
Operand2
wird als Minuten interpretiert (TimeZone.Offset).
Minus
TimeZone
Ganzzahl
Operand1
wird als Minuten interpretiert (TimeZone.Offset).
Operand2
wird als Minuten interpretiert.

Funktionen

Funktionen zur Verwendung im Ausdrucksauswerter:
Funktion
Syntax
Beschreibung
Rückgabe-Datentyp
max
max(
value1
,
value2
,
value3
, ...)
Gibt den größten Wert zurück.
Double
min
min(
value1
,
value2
,
value3
, ...)
Gibt den niedrigsten Wert zurück.
Double
avg
avg(
value1
,
value2
,
value3
, ...)
Gibt den Durchschnitt der angegebenen Werte zurück.
Double
abs
abs(
value
)
Gibt den absoluten Wert der angegebenen Zahl zurück.
Double
trunc
trunc(
value
)
Gibt den Ganzzahl-Teil einer Dezimalzahl zurück.
Double
ceil
ceil(
value
)
Gibt den nächsten ganzzahligen Wert nach Aufrundung zurück.
Double
floor
floor(
value
)
Gibt den nächsten ganzzahligen Wert nach Abrundung zurück.
Double
round
round(
value
)
Gibt den Näherungswert auf die nächste Ganzzahl zurück.
Double
sqrt
sqrt(
value
)
Gibt die Quadratwurzel der angegebenen Zahl zurück.
Double
sign
sign(
value
)
Prüft, ob die angegebene Fließkommazahl negativ ist. Gibt
0
zurück, wenn wahr, oder
1
, wenn falsch.
Int32
like
like(
string_value
,
pattern
)
Gilt nur für die Datentypen String, QualifiedName und LocalizedText
.
Gibt
wahr
zurück, wenn der Parameter
string_value
mit dem Parameter
pattern
übereinstimmt.
Muster
akzeptiert den Platzhalter
%
am Anfang und am Ende.
Beispiele:
  • Die Auswertung von
    like("motor23", "motor%")
    ergibt
    Wahr
  • Die Auswertung von
    like("machine_2", "motor%")
    ergibt
    Falsch
Boolean
isempty
isempty(
variable
)
Prüft, ob eine gegebene NodeID, String, LocalizedText oder DataTime leer ist.
Boolean
if
if(
condition
,
value_if_true
,
value_if_false
)
Prüft, ob
condition
wahr ist und gibt entweder
value_if_true
oder
value_if_false
zurück.
Die Syntax muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Verwenden Sie für
    value_if_true
    und
    value_if_false
    Parameter desselben Datentyps.
  • Verwenden Sie für boolesche Werte das kleingeschriebene
    true
    bzw.
    false
    .
  • Verknüpfen Sie für Farben mit den Farbwerten oder verwenden Sie die Syntax
    0x
    AA
    RR
    GG
    BB
    , wobei:
    • 0x
      die hexadezimale Notation ist
    • AA
      der Alphakanal (Transparenz) ist
    • RR
      der Rotkanal ist
    • GG
      der Grünkanal ist
    • BB
      der Blaukanal ist
value_if_true
-Datentyp
left_of
left_of(string, pattern)
Gibt den Teilstring links vom ersten Auftreten des Musters für den regulären Ausdruck zurück.
WICHTIG: Verwenden Sie keine Platzhalter in Mustern.
String
right_of
right_of(string, pattern)
Gibt den Teilstring rechts vom ersten Auftreten des Musters des regulären Ausdrucks zurück.
WICHTIG: Verwenden Sie keine Platzhalter in Mustern.
String

Output

Der resultierende Wert des Ausdrucks.

Beispiele

Den absoluten Wert einer Variable zurückgeben
Die Sichtbarkeit eines Grafikobjekts umschalten, wenn der Variablenwert größer als 40 ist
Die Hintergrundfarbe eines Grafikobjekts auf Blau ändern, wenn der Variablenwert größer als 50 ist
Wenn aktiviert, das grüne LED-Objekt blinken lassen, wenn der Variablenwert zwischen 30 und 40 liegt
Die Schaltfläche aktivieren, wenn die Randfarbe des Textfelds Rot ist
Die Farbe des Beschriftungstexts zu Rot ändern, wenn der Beschriftungstext gleich „WARNUNG“ ist
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal