Bedingungskonverter
Überprüfen Sie, ob der Quellvariablenwert
True
oder False
ist.Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
Wahr-Wert | Der Wert des Ausdrucks, der True ist. |
Falsch-Wert | Der Wert des Ausdrucks, der False ist. |
Modus | Die Richtung des dynamischen Links:
|
Quelle
Die Bedingungsvariable (Boolean).
Output
Ein
True
- oder False
-Wert.Beispiel
Im folgenden Beispiel legt der Bedingungskonverter fest, dass:
- Die Textfarbe einer Beschriftung Grün wird, wenn ein Schalter ausgewählt ist.
- Die Textfarbe einer Beschriftung Rot wird, wenn ein Schalter abgewählt ist.

conditional converter
Rückmeldung geben
Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.
Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.