Alarmmeldung übersetzen
Die in einem
Alarme
-Widget angezeigte Meldung ist eine Textzeichenfolge, die in verschiedenen Sprachen dargestellt werden kann. Geben Sie eine Meldung ein, wählen Sie die Sprache für die Übersetzung und geben Sie dann die übersetzte Zeichenfolge ein. Die übersetzte Alarmmeldung erscheint zur Laufzeit in der Sprache des Benutzers.Voraussetzungen
- So übersetzen Sie eine Alarmmeldung
- Navigieren Sie in derProjektansichtzum Alarm und wählen Sie ihn aus.
- Geben Sie inEigenschaftenunterMeldungdie Meldung ein, die das Alarmereignis zur Laufzeit anzeigen soll.
- Erweitern Sie in derProjektansichtdie OptionÜbersetzungen.
- Doppelklicken Sie aufLokalisierungswörterbuch#
- Wählen Sie im Übersetzungseditor die OptionAnzeigen vonÜbersetzungsreferenzen.Ihre neue Meldung erscheint in der SpalteZeichenfolge.
- Wählen Sie in der Zeile der AlarmmeldungSynchronisieren.Eine entsprechende übersetzte Meldung erscheint in der SpalteSchlüssel.
- Wählen SieÜbersetzungstabelle anzeigen.
- Wählen SieGebietsschema hinzufügen, wählen Sie die gewünschte Sprache für die Übersetzung und wählen Sie dann.
- Wählen Sie inNeue Gebietsschemata hinzugefügtdie OptionJa.
- In der dritten Spalte geben Sie die Zeichenfolge für die Übersetzung ein.
Gebietsschema
lokalisieren
synchronisieren
übersetzen
Rückmeldung geben