Dynamische Alarmmeldung erstellen
Erstellen Sie eine Alarmmeldung, die zur Laufzeit angezeigt wird, wenn der Alarm aktiv ist. Erstellen Sie zum Beispiel eine Meldung, die angibt, dass eine Durchflussrate oder ein Füllstand gefährlich niedrig ist, wenn der Alarm aktiv ist.
Voraussetzungen
- So erstellen Sie eine dynamische Alarmmeldung
- Wählen Sie inProjektansichtden Alarm.
- Wählen Sie unterEigenschafteninMeldungdie Optionund dannDynamischen Link hinzufügenErweitertaus.
- Wählen Sie imEditor für dynamische LinksinMeldungdie Optionund dannZeichenfolgenformatiereraus.
- Wählen Sie inDynamischer Linkdie Option.Dynamischen Link ändern
- Geben Sie denEingabewertdes Alarms als Quelle für den dynamischen Link an.
- Geben Sie unterFormatden Text der Alarmmeldung ein und verwenden Sie den Platzhalter{0}, um den Wert der Quellvariable zu identifizieren.
- Wählen Sie bei Bedarf
, um die Richtung des Links festzulegen.
Alarmmeldung
Zeichenfolgenformatierer
Rückmeldung geben