Importieren eines Projekts

Verwenden Sie die Seite
Willkommen
oder das Menü
Datei
, um ein Projekt in
FactoryTalk Design Workbench
zu importieren.
  • Sie können ein Projekt, das in einer neueren Version
    FactoryTalk Design Workbench
    erstellt wurde, nicht in eine frühere Version importieren.
  • Sie können ein Projekt mit den folgenden Controller-Typen aus
    Connected Components Workbench
    Version 22.00 oder 23.00 nach
    FactoryTalk Design Workbench
    importieren:
    Controller, die den Import von Legacy-Projekten unterstützen
    Controller-Typ
    Unterstützte Version
    Micro810
    LC10
    R7.00
    Micro820
    L20E
    R23.00
    Micro850
    L50E
    R22.00 oder höher
    Micro870
    L70E
    R22.00 oder höher
  • Sie können ein Projekt, das in
    FactoryTalk Design Workbench
    nicht in
    Connected Components Workbench
    importieren.
  • Das Importdateiformat ist CCWARC für
    Connected Components Workbench
    -Projekte oder FTDWA für
    FactoryTalk Design Workbench
    -Projekte.
Voraussetzungen
  • Schließen Sie alle geöffneten Projekte.
  • Der Controller ist offline.
So importieren Sie ein Projekt
  1. Öffnen Sie
    Projekt importieren
    , indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Wählen Sie auf der Seite
      Willkommen
      die Option
      Projekt importieren
      aus.
    • Wählen sie aus dem Menü
      Datei
      die Option
      Projekt importieren
      .
  2. Wählen Sie unter
    Projekt importieren
    die Option
    Durchsuchen
    aus.
  3. Suchen Sie unter
    Öffnen
    die Datei, wählen Sie sie aus und wählen Sie dann
    Öffnen
    aus.
  4. Wählen Sie unter
    Projekt importieren
    die Option
    Importieren
    aus.
    Doppelte Projektnamen werden mit einer Nummer versehen, damit die vorhandenen Projektdateien nicht überschrieben werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal