Projektimport und -export
Exportieren Sie ein
FactoryTalk Design Workbench
-Projekt, das ein oder mehrere Geräte enthält. Nach dem Export kann das Projekt in FactoryTalk Design Workbench
importiert werden, wenn sich der Controller im Offline-Modus befindet.Das Projekt wird standardmäßig in den Ordner „Downloads“ unter dem Namen
<project-name>.ftdwa
exportiert.Ein exportiertes Projekt behält die allgemeine Struktur des Projekts bei und kann folgende Projektkonfigurationsoptionen und Programmelemente enthalten:
- Konfigurationsoptionen
- Controllerkonfiguration
- Gerätekonfiguration der Klasse1
- E/A-Modulkonfigurationen
- Interrupts
- Programmelemente
- Programme
- Funktionsblöcke
- Globale Variablen
- Lokale Variablen
Rückmeldung geben