Hinzufügen eines Interrupts
Verwenden Sie das Dialogfeld
Neuer Interrupt
, um Interrupts für Micro800
-Controller-Programme zu erstellen. Die verfügbaren Interrupt-Typen hängen von der Wahl des Controllers ab. Beim Hinzufügen, Konfigurieren oder Löschen von Interrupts muss sich der Controller im Offline-Modus befinden.Verwenden Sie Interrupts für folgende Maßnahmen:
- Festlegen von Zeitintervallen zwischen den Ausführungen der Strompfad-Subroutinen
- Erzwingen des Starts von Benutzer-Interrupt-Funktionen ohne Verwendung der Strompfadlogik
- Zulassen oder Verbieten von Überläufen und Unterläufen für Hochgeschwindigkeitszähler-Interrupts (HSC)
- Zulassen oder Verbieten von oberen und unteren Voreinstellungen für HSC-Interrupts
Voraussetzungen
- Erstellen Sie ein neuesMicro800-Controllerprojekt.
- Der Controller ist offline.
So fügen Sie einen Interrupt hinzu
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste aufProgrammeund wählen Sie dannNeuer Interruptaus.
- Gehen Sie beiNeuer Interruptwie folgt vor:
- Geben Sie im FeldNameden Namen der Interrupts ein.
- Wählen Sie in der ListeTypeinen Interrupt-Typ aus.
- Wählen Sie in der ListeIDeinen Bezeichner für den Interrupt aus.
- Wählen Sie aus der ListeProgrammtypden Programmtyp im Projekt aus, bei dem der Interrupt verwendet wird.
- Wählen Sie die Parameter für den Interrupt-Typ aus.
- Wählen SieErstellenaus.TIPP:
- Um einen Interrupt zu löschen, klicken Sie inProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Interrupt und wählen Sie dannLöschenaus.
- Um einen hinzugefügten Interrupt zu bearbeiten, wählen Sie inProjekt-Organizerden Interrupt aus und bearbeiten Sie dann die Eigenschaften im BereichEigenschaften.
Rückmeldung geben