Hinzufügen von lokalen Variablen zu benutzerdefinierten Funktionsblöcken
Verwenden Sie den
Projekt-Organizer
oder den Sprach-Editor, um lokale Variablen zu einem benutzerdefinierten Funktionsblock (BDFB) hinzuzufügen. Lokale Variablen gelten intern im BDFB und werden nicht an der BDFB-Schnittstelle angezeigt.BDFB unterstützen insgesamt 128 Parameter und bis zu 20 Eingangs- oder 20 Ausgangsparameter.
Im folgenden Beispiel werden die lokalen Variablen des MY_FBD_UDFB im Variablenraster angezeigt, wobei zwei Eingangsvariablen und zwei Ausgangsvariablen definiert sind.
Lokale BDFB-Variablen

Voraussetzungen
So fügen Sie lokale Variablen zu einem BDFB hinzu
- Gehen Sie imProjekt-Organizerzu .
- Erweitern Sie<UDFB-name>und doppelklicken Sie dann aufLokale Variablen.
- Geben Sie im lokalen Variablenraster in der leeren Zeilen den Variablennamen ein und drücken Sie dann dieEingabetaste.
- Der Name darf bis zu 40 Zeichen enthalten.
- Der Name kann Buchstaben, Zahlen oder Unterstriche enthalten.
- Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen.
- Der Name darf keine aufeinanderfolgenden Unterstriche enthalten.
- Der Name muss mit einem Buchstaben oder einer Zahl enden.
- Geben Sie andere Variablenparameter an.TIPP: Führen Sie zum Löschen einer lokalen Variable eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift und wählen Sie dannLöschenaus.
- Wählen Sie die Zeile aus und drücken Sie dann die TasteEntfernen.
Rückmeldung geben