EXIT-Anweisung
Die EXIT-Anweisung wird häufig in FOR-, WHILE- oder REPEAT-Blöcken von IF-Anweisungen verwendet. EXIT-Anweisungen sind mit der Norm IEC-61131-3 nicht kompatibel. Die Verwendung wird nicht empfohlen.
Beispiel
(* ST program using EXIT statement *) (* this program searches for a character in a string *) length := mlen (message); found := NO; FOR index := 1 TO length BY 1 DO code := ascii (message, index); IF (code = searched_char) THEN found := YES; EXIT; END_IF; END_FOR;
Rückmeldung geben