Im Kontaktplan-Sprach-Editor arbeiten

Elemente werden dem Kontaktplan-Sprach-Editor gemäß den folgenden Regeln hinzugefügt:
  • Das erste Element auf einem Strompfad wird an der von Ihnen ausgewählten Position hinzugefügt.
  • Nachfolgende Elemente werden rechts neben dem ausgewählten Element auf dem Strompfad eingefügt.
  • Das Einfügen von Elementen rechts neben einem Spulenrücksprung oder -sprung wird nicht unterstützt.
Es gibt folgende Methoden zum Hinzufügen von Elementen zum KOP-Programm:
Methoden zum Hinzufügen eines Elements zum KOP-Programm
Methode
Beschreibung
Kontaktplan-Editor
Fügt Elemente hinzu, löscht oder kopiert und fügt sie ein.
Toolbox
Fügt dem KOP-Programm Elemente und Anweisungen hinzu.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal