EN/ENO in Kontaktplananweisungen aktivieren
Der Strompfadzustand in einem Kontaktplandiagramm (KOP) weist immer den booleschen Typ auf, und der erste Eingang und der erste Ausgang einer Anweisung sind mit dem Strompfad verbunden. Für Anweisungen mit EN-Eingaben oder ENO-Ausgaben können Sie im Bereich
Eigenschaften
EN/ENO aktivieren bzw. deaktivieren:- Ist diese Option aktiviert, wird der Wert des EN-Eingabeparameters oder ENO-Ausgabeparameters in der Bitverzögerung angezeigt.
- Ist diese Option deaktiviert, wird der Wert des EN-Eingabeparameters oder ENO-Ausgabeparameters im Anweisungsfeld angezeigt.
Wenn EN/ENO deaktiviert ist:
- Weisen Sie dem EN-Eingabeparameter oder dem ENO-Ausgabeparameter für Anweisungen, die Instanzen haben, eine Variable zu oder geben Sie deren Wert ein.
- Weisen Sie den EN-Eingabe- oder ENO-Ausgabeparametern für Anweisungen, die keine Instanzen haben, eine Variable zu oder geben Sie deren Wert ein.
WICHTIG:
- Ein benutzerdefinierter Eingabeparameter kann nicht zum Aktivieren/Deaktivieren von benutzerdefinierten Funktionen (BDF) o. benutzerdefinierten Funktionsblöcken (BDFB) verwendet werden, da er nur BDF- oder BDFB-interne Anweisungen aktiviert/deaktiviert.
- Aktivieren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Ausführung eines BDF oder eines BDFB das KontrollkästchenEN/ENOim BereichEigenschaftenfür den angegebenen BDF bzw. BDFB aus. Wenn beispielsweiseEN/ENOdeaktiviert wird, wird der BDFB nicht ausgeführt, und die Ausgangsparameter werden nicht überschrieben.
So aktivieren Sie EN/ENO in Kontaktplananweisungen
- Wählen Sie im Kontaktplan-Sprach-Editor eine Anweisungsblockinstanz aus.
- Aktivieren Sie im BereichEigenschaftendie OptionEN/ENO.In manchen Fällen ist das Aktivieren von Parametern für Anweisungen erforderlich, die bei Aufruf ausgeführt werden. Das folgende Beispiel zeigt den Anweisungsblock SUS mit einerAktivieren-Eingabe.

Rückmeldung geben