Befehl „Bit umschalten“
Mit dem Befehl „Bit umschalten“ können Sie den Status eines Boolesch-Tags ändern.
- Wenn das Tag aktiviert ist, wird es durch Umschalten wieder ausgeschaltet.
- Wenn das Tag deaktiviert ist, wird es durch Umschalten wieder eingeschaltet.
Wenn der Controller offline ist oder sich im Modus
Programm
befindet, kann der mithilfe der Option "Umschalten" veränderte Status des Boolesch-Tags nur manuell geändert werden.Wenn sich der Controller im Modus
Betrieb
Modus befindet, wird der umgeschaltete Status des Boolesch-Tags möglicherweise überschrieben von:- Strompfadabtastung, wenn die Strompfadlogik Ausgänge aufweist, die auf das umgeschaltete Boolesch-Tag verweisen.
- Eingangsabtastung, wenn das Boolesch-Tag auf ein I/O-Eingangsmodul verweist.
- Forcierung, wenn das Boolesch-Tag auf ein E/A-Modul verweist.
Befehl „Bit umschalten“

Rückmeldung geben