Entwicklungsumgebung für Kontaktplanprogramme
In diesem Abschnitt wird der Sprach-Editor für ein Kontaktplan (KOP)-Programm eingeführt, in dem Sie KOP-Programmorganisationseinheiten (POE) ausarbeiten.
Entwicklungsumgebung für Kontaktplanprogramme

Element | Beschreibung |
|---|---|
![]() | Wechselt zum Raster mit den lokalen Variablen, um die Variablen anzuzeigen, die vom aktuellen Programm verwendet werden. |
![]() | Wechselt zum Strompfad mit der eingegebenen Strompfadnummer. |
![]() | Vergrößert den Editor. Er wird beim Schließen der Registerkarte zurückgesetzt und wirkt sich nicht auf andere Registerkarten aus. |
![]() | Verkleinert den Editor. Er wird beim Schließen der Registerkarte zurückgesetzt und wirkt sich nicht auf andere Registerkarten aus. |
![]() | Setzt den Editor auf 80 % Zoom zurück. |
![]() | Bildet den Hauptteil des KOP-Editors. In diesem Bereich bearbeiten Sie die Logik anhand grafischer Anweisungselemente. |
![]() | Fügt dem Editor Anweisungen und Elemente hinzu. |
Rückmeldung geben