Toolbox im Kontaktplan-Editor

Verwenden Sie die
Toolbox
im Kontaktplan-Editor, um dem Kontaktplan Programmelemente hinzuzufügen.
Toolbox
wird standardmäßig angezeigt. Ist sie nicht sichtbar, gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
  • Wählen Sie in der Bereichsleiste Symbol "Toolbox umschalten" aus.
  • Wählen Sie im Menü
    Ansicht
    die Option
    Toolbox
    aus.
Toolbox im Kontaktplan-Editor
KOP-Toolbox
Toolbox im Kontaktplan-Editor
Element
Beschreibung
callout1
Fügt einen Strompfad zum Kontaktplan hinzu.
callout2
Enthält den eingegebenen Elementnamen zum schnellen Auffinden.
Bei der Eingabe werden Elemente, die den Suchtext enthalten, in der
Toolbox
angezeigt.
callout3
Fügt eine Verzweigung zu einem Kontaktplan hinzu.
callout4
Fügt eine parallele Verzweigung zu einer vorhandenen Verzweigung hinzu.
callout_orange1
Zeigt die Kategorien der Programmelemente an. Durch Auswahl einer Kategorie werden die angezeigten Programmelemente gefiltert.
callout_orange2
Zeigt die Programmelemente der ausgewählten Kategorie an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal