Anzeige der Kontaktplanwerte

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Variablenwerte in Kontaktplan-Programmen für Kastenanweisungen angezeigt werden, wenn der Controller offline ist.

Für Programme

Wenn kein Anfangswert für eine Variable vorhanden ist:
  • Der Standardwert wird im Anweisungsfeld und im Variablenraster angezeigt. Für den Datentyp STRING ist der Standardwert leer.
    KOP-Wertanzeige – Programm – Kein Anfangswert
    KOP-Wertanzeige – Programm – Kein Anfangswert – Zeichenfolge
  • Sie können den Wert der Variable im Anweisungsfeld oder im Variablenraster ändern.
    KOP-Wertanzeige – Programm – Kein Anfangswert
    KOP-Wertanzeige – Programm – Kein Anfangswert – Zeichenfolge
Wenn ein Anfangswert für eine Variable vorhanden ist:
  • Der Standardwert oder ein zuvor eingegebener Wert wird im Anweisungsfeld oder Variablenraster angezeigt. Für den Datentyp STRING ist der Standardwert leer.
    KOP-Wertanzeige – Programm – Anfangswert
    KOP-Wertanzeige – Programm – Anfangswert – Zeichenfolge
  • Sie können den Wert im Anweisungsfeld oder Variablenraster nicht ändern. Der Anfangswert wird im Variablenraster angezeigt.
    KOP-Wertanzeige – Programm – Anfangswert – Nicht bearbeitbar
    KOP-Wertanzeige – Programm – Anfangswert – Nicht bearbeitbar – Zeichenfolge

Für benutzerdefinierten Funktionsblock (BDFB) Programmorganisationseinheiten (POEs)

Wenn kein Anfangswert für eine Variable vorhanden ist:
  • Der Wert ist leer und schreibgeschützt.
    BDFB-POE-Anweisungsfeld
  • Das Variablenraster enthält keine
    Wert
    -Spalte.
    BDFB-POE-Variablenraster
Wenn ein Anfangswert für eine Variable vorhanden ist:
  • Der Wert im Anweisungsfeld ist leer und schreibgeschützt.
    BDFB-POE-Anweisungsfeld – mit Anfangswert
  • Das Variablenraster enthält keine
    Wert
    -Spalte; in der Spalte
    Anfangswert
    wird jedoch ein zuvor eingegebener Anfangswert angezeigt.
    BDFB-POE-Variablenraster – mit Anfangswert

Für benutzerdefinierte Funktion (BDF) POEs

Wenn kein Anfangswert für eine Variable vorhanden ist:
  • Der Wert im Anweisungsfeld ist leer und schreibgeschützt.
    BDF-POE-Anweisungsfeld
  • Das Variablenraster enthält keine
    Wert
    -Spalte.
    BDF-POE-Variablenraster
Wenn ein Anfangswert für eine Variable vorhanden ist:
  • Der Wert im Anweisungsfeld ist leer und schreibgeschützt.
    BDF-POE-Anweisungsfeld
  • Die Spalte
    Wert
    ist im Variablenraster nicht enthalten; in der Spalte
    Anfangswert
    wird jedoch ein zuvor eingegebener Anfangswert angezeigt.
    BDF-POE-Variablenraster – mit Anfangswert

Für eine Instanzvariable eines Funktionsblocks in einem Programm, BDFB oder BDF

  • Der Wert der Instanz ist für jeden Operanden des Funktionsblocks leer.
  • Nach dem Hochladen des Projekts sind die Werte aller Operanden mit Ausnahme der Instanzvariablen leer.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal