Beispiele für Kontaktplan-Programme
Folgende Beispiele zeigen Kontaktplanprogramme.
Beispiel: OSR-Funktionsblock
Das folgende Beispielprogramm zeigt die empfohlene Verwendung eines OSR-Funktionsblocks zum Erkennen einer Flanke während der Verbindung zum Controller.
Beispiel: OSR-Funktionsblock

Beispiel: Vergleichen von REAL-Werten mittels SUB (-), ABS, und LT (<)
Aufgrund von Rundungsunterschieden wird die Verwendung des Datentyps REAL für Gleichheitsvergleiche nicht empfohlen. Zwei Werte sehen in
FactoryTalk Design Workbench
möglicherweise gleich aus, werden aber mit „false“ bewertet.Beispiel: Die Werte 23,500001 und 23,499999 werden in der Ansicht der Variablenausgabe beide als 23,5 angezeigt, sind jedoch im Controller nicht gleich.
Verwenden Sie zum Vergleichen von REAL-Werten eine SUB-Anweisung, um den Unterschied zu ermitteln und zu prüfen, ob er unter einem eingestellten Genauigkeitswert liegt. Weitere Informationen finden Sie im Beispiel des KOP-Programms.
Beispiel: Vergleichen von REAL-Werten mittels SUB (-), ABS, und LT (<)

Rückmeldung geben