Eine Beschreibung hinzufügen

Beschreibungen sind formatloser Text, der überall im Funktionsblockdiagramm-Programm (FBD) eingefügt werden kann. Kommentare dienen nur der Dokumentation und werden vom Programm nicht ausgeführt.
So fügen Sie eine Beschreibung hinzu
  1. Ziehen Sie aus
    Toolbox
    die Schaltfläche Schaltfläche „Beschreibung hinzufügen“ in den Editor.
  2. Geben Sie die Beschreibung in das Textfeld ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal