Speicherinterpretation

Die Speicherinterpretation einer Variablen in der IEC61131-3-Spezifikation wird durch die Verwendung eines elementaren Datentyps oder eines optionalen, abgeleiteten Datentyps definiert, der aus einer Gruppe von mehreren Datentypen erstellt wird.
Micro800
-Controller unterstützen die elementaren Datentypen BOOL (1 Bit), SINT (8-Bit-Ganzzahl), INT (16-Bit-Ganzzahl), DINT (32-Bit-Ganzzahl) und REAL (IEEE Gleitkommazahl). Die optionalen, abgeleiteten Datentypen werden durch das Erstellen benutzerdefinierter Strukturen oder Arrays unterstützt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal