Funktionalität zusätzlicher Anweisungen

Anbieter von programmierbaren logischen Controllern (PLC) können zusätzliche Funktionen über Anweisungen implementieren, die nicht in der Spezifikation angegeben sind.
Beispiele für erweiterte Anweisungen sind Anweisungen für Diagnosen, PID-Schleifensteuerung, Bewegungssteuerung und Datendateibearbeitung.
Da erweiterte Anweisungen nicht von der IEC61131-3-Spezifikation definiert werden, gibt es keine Garantie für die Kompatibilität zwischen Implementierungen von verschiedenen PLC-Anbietern. Folglich kann die Verwendung der Anweisungen die Übertragung von Logik zwischen Anbietern behindern.
Micro800
-Controller und
FactoryTalk Design Workbench
stellen eine Reihe von IEC61131-3-kompatiblen Anweisungen bereit. Die physische Darstellung der Anweisungen wird bei den bestehenden Systemen beibehalten, um die Schulungskosten zu reduzieren, die mit der Arbeit in der Umgebung verbunden sind.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal