TAN (Tangens)
Die TAN-Anweisung berechnet den Tangens eines Werts vom Typ „Long Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.TAN

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | REAL | Kann nicht gleich PI/2 Modulo PI sein. |
TAN | Ausgang | REAL | Tangens des Eingangswerts = 1E+38 für ungültigen Eingangswert. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
TAN-Beispiele
Beispiel für ein TAN-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen TAN-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten TAN-Text

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Ergebnisse

Rückmeldung geben