ATAN_LREAL (Arkustangens einer langen Realzahl)
Die ATAN-LREAL-Anweisung berechnet den Arkustangens eines Werts vom Typ „Long Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ATAN_LREAL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | LREAL | Beliebige lange Realzahl. |
ATAN_LREAL | Ausgang | LREAL | Arkustangens des Eingangswertes (im Bereich [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 für ungültige Eingabe. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
ATAN_LREAL-Beispiele
Beispiel für ein ATAN_LREAL-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen ATAN_LREAL-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten ATAN_LREAL-Text

Ergebnisse

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Rückmeldung geben