ASIN_LREAL (Arkussinus-Typ „Long Real“)
Die ASIN_LREAL-Anweisung berechnet den Arkuskosinus eines Werts vom Typ „Long Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ASIN_LREAL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | LREAL | Der erforderliche Wert liegt im Bereich von [-1,0 ... +1,0]. |
ASIN_LREAL | Ausgang | LREAL | Arkuscosinus des Eingangswertes (im Bereich [0,0 .. PI]) = 0,0 für ungültigen Eingang. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
ASIN_LREAL-Beispiele
Beispiel für ein ASIN_LREAL-Funktionsblockdiagramm

Beispiele für einen ASIN_LREAL-Kontaktplan

Beispiele für strukturierten ASIN_LREAL-Text

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Ergebnisse

Rückmeldung geben