ASIN (Arkussinus)

Die ASIN-Anweisung berechnet den Arkussinus eines Werts vom Typ „Real“. Die Eingangs- und Ausgangswerte werden im Bogenmaß angegeben.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
ASIN
ASIN
ASIN-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
IN
Eingang
REAL
Der erforderliche Wert liegt im Bereich von [-1,0 ... +1,0].
ASIN
Ausgang
REAL
Arkussinus des Eingabewerts (in Satz [-p1/2..+p1/2])=0 für ungültigen Eingangswert.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

ASIN-Beispiele

Beispiel für ein ASIN-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein ASIN-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen ASIN-Kontaktplan
Beispiel für einen ASIN-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten ASIN-Text
Beispiel für strukturierten ASIN-Text
(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal