ACOS_LREAL (Arkuscosinus-Typ „Long Real“)
Die ACOS_LREAL-Anweisung berechnet den Arkuskosinus eines Werts vom Typ „Long Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ACOS_LREAL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | LREAL | Der erforderliche Wert liegt im Bereich von [-1,0 ... +1,0]. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
ACOS_LREAL | Ausgang | LREAL | Arkuscosinus des Eingangswertes (im Bereich [0,0 .. PI]) = 0,0 für ungültigen Eingang. |
ACOS_LREAL-Beispiele
Beispiele für ein ACOS_LREAL-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen ACOS_LREAL-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten ACOS_LREAL-Text

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Ergebnisse

Rückmeldung geben