ACOS (Arkuscosinus der Quelle)
Die ACOS-Anweisung berechnet den Arkuskosinus eines Werts vom Typ „Real“. Eingangs- und Ausgangswerte werden im Bogenmaß angegeben.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ACOS

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | REAL | Der erforderliche Wert liegt im Bereich von [-1,0 ... +1,0]. |
ACOS | Ausgang | REAL | Arkuscosinus des Eingabewerts (in Satz [-p1/2..+p1/2]) = 0 für ungültige Eingabe. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
ACOS-Beispiele
Beispiel für ein ACOS-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen ACOS-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten ACOS-Text

(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
Ergebnisse

Rückmeldung geben