Beispiel: So fügen Sie einen BDFB zu einem PID-Programm hinzu
Sie können für PID-Programme BDFBs außerhalb des Hauptprogramms hinzufügen, um spezielle Funktionen auszuführen, wie etwa die Konvertierung von Maßeinheiten oder die Übertragung von Werten.
Beispiele zu BDFBs:
Übertragen des Selbsteinstellungs-Anstiegswerts
Dieser BDFB überträgt den Wert der Selbsteinstellungsverstärkung an My_GainTransfer. Damit kann er vom Controller verwendet werden.
Übertragen des Selbsteinstellungs-Anstiegswerts

Konvertieren eines bearbeiteten Werts in eine digitale Ausgabe
Konvertieren eines bearbeiteten Werts in eine digitale Ausgabe

Dieser BDFB konvertiert einen bearbeiteten Wert (MV) in eine digitale Ausgabe (DO). Damit kann er zur Ansteuerung eines digitalen Eingangs n(DI) verwendet werden.
Konvertieren eines bearbeiteten Werts in einem analogen Ausgang
Dieser BDFB konvertiert einen bearbeiteten Wert (MV) in einem analogen Ausgang (AO). Damit kann er zur Steuerung eines analogen Eingangs (AI) verwendet werden.
Konvertieren eines bearbeiteten Werts in einem analogen Ausgang

Rückmeldung geben