Beispiel: So erzeugen Sie eine Rückmeldungsschleife für den bearbeiteten Wert

Durch Hinzufügen einer Rückmeldungsschleife für den bearbeiteten Wert, beugt einem übermäßigen Aufschaukeln durch Bereitstellung eines minimalen und maximalen Werts für den BW vor.

Beispiel einer Temperatur-Rückmeldungsschleife

Zu Beginn des Temperatursteuerungsprozesses ist die Differenz zwischen dem Prozesswert (PW) und dem Sollwert (SW) groß, wie in der folgenden Darstellung angezeigt. In diesem Beispiel einer Temperatur-Rückmeldungsschleife startet der PW bei 0 Grad Celsius und bewegt sich in Richtung des SW-Wertes von 40 Grad Celsius. Beachten Sie auch, dass die Fluktuation zwischen dem hohen und niedrigen bearbeiteten Wert (BW) geringer wird und sich mit der Zeit stabilisiert. Das Verhalten des BW hängt von den in jedem der P-, I- und D-Parameter verwendeten Werte ab.
Beispiel einer Temperatur-Rückmeldungsschleife
Beispiel einer Temperatur-Rückmeldungsschleife
Beispiel einer Temperatur-Rückmeldungsschleife

IPIDController mit einer Rückmeldungsschleife

Das folgende Funktionsblockdiagramm beinhaltet eine Rückmeldungsschleife für den bearbeiteten Wert, der einem übermäßigen Aufschaukeln durch Bereitstellung eines minimalen und maximalen Werts für den BW vorbeugt.
IPIDController mit einer Rückmeldungsschleife
IPIDController mit einer Rückmeldungsschleife
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal