Beispiel für ein COP-String-Array
Das folgende Beispiel zeigt eine COP (kopieren)-Anweisung, die ein String-Array in ein Usint-Array kopiert. Die COP-Anweisung überspringt alle Elemente im Quell-Array mit Länge Null.
Für dieses Beispiel gilt:
- Die Länge wird als 4 Bytes angegeben.
- Die Anzahl der zu kopierenden Zielelemente beträgt 4 Bytes.
- Alle Array-Elemente mit Länge Null (leer) werden übersprungen.
- Die COP-Anweisung findet ein Element mit Nicht-Null-Länge im String-Array [1], das zu einem Ziel-USINT-Array [1] mit 1 kopiert wird. Eins ist die Länge des Strings im String-Array [1], und Usint-Array [2] ist 65, der ASCII-Code für "A".
- Die COP-Anweisung findet ein Element mit Nicht-Null-Länge im String-Array [10], nämlich "a", das zu einem Ziel-USINT-Array [3] mit 1 kopiert wird. Eins ist die Länge des Strings im String-Array [10], und Usint-Array [4] ist 97, der ASCII-Code für "a".
Kontaktplan

Array-Elemente mit Werten

Rückmeldung geben