COP-Funktionsblock, Variablen und einen Kontakt (MSG_CIPGENERIC) hinzufügen
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen COP-Funktionsblock, Variablen und einen Kontakt hinzuzufügen. Die COP-Anweisung dient der Konvertierung von Daten vom Quelldatentyp (zum Beispiel DINT oder REAL) in einen Zieldatentyp. In diesem Beispiel wird die Kataloginformation in einen von Menschen lesbaren String konvertiert.
So fügen Sie einen COP-Funktionsblock, Variablen und einen Kontakt (MSG_CIPGENERIC) hinzu
- Ziehen Sie in derToolboxdie
in den Strompfad-Sprach-Editor unter dem ersten Strompfad. - Geben Sie inToolboxin das FeldSuchenden TextCOPein und ziehen Sie das Element auf den zweiten Strompfad.
- Fügen Sie lokale Eingangsvariablen für COP hinzu.
- Klicken Sie imProjekt-Organizerunter dem Programm mit der rechten Maustaste aufLokale Variablen.
- Fügen Sie im Raster für lokale Variablen gemäß der folgenden Tabelle Variablen hinzu:Hinzuzufügende VariablenParameterVariablennameDatentypSrcMyResDataArray USINTSrcOffset0UINTDestCatalogIDArray STRINGDestOffset0UINTLength1UINTSwapFALSEBOOLEAN
- Für die „CatalogID“-Variable doppelklicken Sie aufDimensionund ändern die Arraygröße auf [1..1].
- Fügen Sie einen Kontakt hinzu.
- Geben Sie inToolboxim Suchfeld den TextXICein und ziehen Sie das Element links neben den COP-Funktionsblockeingang auf dem zweiten Strompfad.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das XIC-Element und wählen Sie dannVariable auswählenaus.
- Wählen Sie in der Variablenauswahl die OptionConvert_Stringund anschließendAuswählenaus.
Der zweite Strompfad Ihres Kontaktplan-Programms für den MSG_CIPGENERIC-Nachrichtenaustausch ähnelt dem in der folgenden Abbildung:
Rückmeldung geben