Integrierte Kommunikationskanäle

In die
Micro820
L20E- und
Micro850
L50E-Controller sind die folgenden zusätzlichen Kommunikationskanäle integriert:
  • Ein nicht isolierter RS-232/485-Combo-Anschluss
  • Ein nicht isolierter USB-Programmieranschluss (nur
    Micro850
    L50E)
  • Ein RJ-45-Ethernet-Anschluss
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal