XOR_MASK (exklusive OR-Maske)

Ganzzahlige exklusive bitweise OR-Maske gibt invertierte Bitwerte zurück.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
XOR_MASK
XOR_MASK
XOR_MASK-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
IN
Eingang
DINT
Muss als ganze Zahl vorliegen.
MSK
Eingang
DINT
Muss als ganze Zahl vorliegen.
XOR_MASK
Ausgang
DINT
Bitweises logisches exklusives OR zwischen IN und MSK.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

XOR_MASK-Beispiele

Beispiel für ein XOR_MASK-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein XOR_MASK-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen XOR_MASK-Kontaktplan
Beispiel für einen XOR_MASK-Kontaktplan
Beispiele für strukturierten XOR_MASK-Text
Beispiel für strukturierten XOR_MASK-Text
(* ST Equivalence: *) crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc); result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal