XOR (exklusives OR)

Die XOR-Anweisung führt eine exklusive OR-Operation mit zwei booleschen Werten durch.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
XOR
XOR
XOR-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
i1
Eingang
BOOL
Wert als boolescher Datentyp.
i2
Eingang
BOOL
Wert als boolescher Datentyp.
o1
Ausgang
BOOL
Boolesches Exclusive OR der beiden Eingabebegriffe.
  • TRUE: Wenn einer der beiden Eingänge TRUE ist.
  • FALSE: Wenn beide Eingänge FALSE sind oder beide Eingänge TRUE sind.

XOR-Beispiele

Beispiel für ein XOR-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein XOR-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein XOR-Kontaktplan-Programm
Beispiel für ein XOR-Kontaktplan-Programm
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 XOR NOT (bi102); bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal