RS (Zurücksetzen/Setzen)

Die RS-Anweisung setzt das dominante (höchste Priorität beim Bestimmen eines Anweisungsverhaltens) bistabile Element zurück bzw. legt es fest.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
RS
RS
RS-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
SET
Eingang
BOOL
TRUE: Setzt Q1 auf TRUE.
RESET1
Eingang
BOOL
TRUE: Setzt Q1 auf FALSE (dominant).
Q1
Ausgang
BOOL
Boolescher Speicherzustand.

RS-Beispiele

Beispiel für RS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein RS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen RS-Kontaktplan
Beispiel für einen RS-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten RS-Text
Beispiel für strukturierten RS-Text
(* ST Equivalence: RS1 is an instance of a RS block *) RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm)); command := RS1.Q1;
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal