OR_MASK (bitweise OR-Maske)

Ganzzahlige bitweise OR-Maske, zur Aktivierung von Bits.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
OR_MASK
OR_MASK
OR_MASK-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
IN
Eingang
DINT
Muss als ganze Zahl vorliegen.
MSK
Eingang
DINT
Muss als ganze Zahl vorliegen.
OR_MASK
Ausgang
DINT
Bitweises logisches OR zwischen IN und MSK.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

OR_MASK-Beispiele

Beispiel für ein OR_MASK-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein OR_MASK-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen OR_MASK-Kontaktplan
Beispiel für einen OR_MASK-Kontaktplan
Beispiele für strukturierten OR_MASK-Text
Beispiele für strukturierten OR_MASK-Text
(* ST Equivalence: *) parity := OR_MASK (xvalue, 1); (* makes value always odd *) result := OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#fbf *)
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal