NOT

Die NOT Anweisung konvertiert boolesche Werte in negierte Werte.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
NOT
NOT
NOT-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
i1
Eingang
BOOL
Jeder Wert vom Typ „Boolean“ oder jeder komplexe Ausdruck.
o1
Ausgang
BOOL
TRUE, wenn IN den Wert FALSE hat. FALSE, wenn IN den Wert TRUE hat.

NOT-Beispiele

Beispiel für ein NOT-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein NOT-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein NOT-Kontaktplan-Programm
Beispiel für ein NOT-Kontaktplan-Programm
(* ST equivalence: *) bo10 := NOT (bi101);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal